This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS2121:具有电源多路复用或理想二极管的 TPS2121替代解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954938/webench-tools-tps2121-replacement-solution-for-tps2121-with-power-mux-or-ing-or-ideal-diode

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS2115A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 支持团队  

我们在使用 TPS2121的电源多路复用器方面有一些良好的设计  

但遗憾的是、TPS2121的 LT 目前还很长、采用新设计时、我们需要电源多路复用器、我考虑采用 Idea 二极管 OR-ing 开关来替代 TPS2121的解决方案  

让 TI 推荐具有以下一些参数的解决方案  

Vin1/Vin2:3.3 -> 7V (正常情况下为5V 或3.8)  

输出电压:5V/3.8V

输出电流:5A (TPS2121为4.5A、但现在我们需要更大的电流、然后需要设计更多的电流电源)  

应用:工业速率  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我注意到这里关注的两个请求的规格。

    VIN1的电压范围(高达7V)不包括使用诸如 TPS2115A 的较低电压 PowerMUX。 这限制了 TPS2121、TPS2120和 TPS2120的选择范围。

    此应用的电流要求也在 TPS2121的运行条件边缘。 由于5A 电流很大、因此很难在此处推荐该器件。

    我认为您可能需要在此处使用两个电子保险丝来实现 PowerMUX。 更多信息、请参阅此文档。  https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 

    如果您还有其他问题、我还建议您使用电子保险丝器件型号发布新问题。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。