This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:输入电流大于预期值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902834/lmr14006-input-current-larger-than-expected

器件型号:LMR14006

您好!

我的客户使用 LMR14006实现5V 输出的降压电路、输入范围为9-32V。

二极管为 SS16、数据表链接如下所示:

https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/SS12_SERIES.pdf  

它们制造了2000块电路板、发现电路板输入电流约1%大于正常值、二极管和电感器过热。

当输入为20V 时、输入电流应约为0.025A。

但是、1%的电路板输入电流将增加到0.047A 或0.075A。 不同的电路板具有不同的电流、但所有电流都大于正常值。

您能建议我们如何检查问题吗? 需要哪些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    请分享 SW、CB、VOUT 和 VIN 的原理图、布局和波形。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图和 PCB 如下所示:

    在良好的电路板、0.025A 输入电流的情况下、波形为:

    黄色输入电压、绿色 CB、紫色 SW、蓝色-5V 输出

    电路板输入电流为0.075A 时、波形为:

    黄色输入电压、绿色 CB、紫色 SW、蓝色-5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    原理图看起来不错。 布局看起来不错、但有一条意见。 小输入电容可在器件右侧布置 GND 走线的情况下旋转180度、以减小环路面积。 使用这种新的电容布置来修改坏板可能值得一试、以查看它是否有用。

    波形显示器件从 DCM 频率折返模式切换到 CCM、以补偿增加的负载、大概是在电感器和二极管中耗散的负载。 但我不确定这些波形如何导致二极管或电感器过热。

    与良好的电路板相比、不良电路板上的电感器和二极管温度高多少? 这是否随负载而变化?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有准确的温度数、使用良好的电路板时、无法用手感应到器件发热(<35C)。 电路板损坏时,设备过热,无法触摸(>50C)。

    我们还移除了不良 IC、并将每个引脚与 GND 电阻与良好 IC 进行比较。

    我们可以看到引脚6 (SW)与 GND 之间的电阻存在显著差异。

    对于良好的器件、电阻约为3MOhm。

    对于不良器件、电阻仅为0.189kOhm。

    那么、我想它可能是软故障吗? 虽然波形良好、但器件在某个位置出现故障。

    有没有关于如何分析这类问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我同意、听起来该器件会受到某种程度的损坏。

    在运行期间、是否有任何引脚超出绝对最大值?

    您还在一开始提到二极管和电感器温度较高。 但您还提到了 IC 温度更高。 全部3个温度都高吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    二极管是最热的部分。

    那么、我们想知道二极管的异常(例如质量问题)是否会影响 LMR14006的 SW 引脚?

    您是否有任何见解、二极管的哪种异常会导致 SW 引脚断开?

    对于更高输入电流0.075A 的波形、SW 似乎低于-1V。 它是否完全由二极管引起?

    但我们不确定"低于-1V"是导致原因或结果、因为良好的电路板 SW 不会低于-1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是的、二极管损坏可能是二极管发热和 SW 引脚损坏的原因。 尝试取消对二极管的电容、并对照良好的二极管检查它。 正向电压是否相同? 反向击穿是否相同? 泄漏电流是否相同?

    损坏/损坏的二极管将导致 SW 电压低于典型值。 这会损坏 IC 并导致二极管过热。

    二极管可能会因超出二极管数据表中的绝对最大值而损坏。 它的额定电压为60V、输入电压仅为32V。 尽管输入电容器环路很大、因此 SW 振铃可能会过大。 检查具有500MHz+示波器且没有带宽限制的 SW 节点、以查看是否存在过度振铃。

    Sam