This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:正在搜索集成度更高的解决方案

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905641/bq24072t-searching-for-more-integrated-solution

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件: BQ25618

降级器、

目前、我使用 BQ24072T 通过 USB 为系统的锂离子电池充电。 为了提供系统内部信息、我在 BQ24072T 后面放置了一个3.3V LDO。 借助此特性、我可以将电源电压限制为3.3V、但当电池电压降低时、输出电压将降至3.3V 以下。 我可以使用降压/升压转换器代替 LDO 来获得稳定的输出电压、但这会太贵。

是否有任何替代组件将 BQ24072T 和降压/升压转换器的功能组合在一个 IC 中?

提前感谢。

此致、

Markus Grries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下具有 OTG 模式的 BQ25618。 这使您能够仅在电池中升高电池电压。 这可确保 LDO 不会遇到余量问题