This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:充电阶段无法启动(在 I BULK 降低后正确结束

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954170/bq51051b-charging-phase-does-not-start-end-correctly-after-having-decreased-i-bulk

器件型号:BQ51051B

您好!

我在电路板上使用此芯片为锂离子电池充电。 只要我设置参数 Ibulk = 500mA 且 Iterm = 50mA、在再充电阶段、启动阶段和终止阶段都已正确执行。 然后、由于电池限制、我不得不降低 Ibulk。 由于数据表中允许的最小值为500mA、我请求 TI 支持。

他们告诉我、对于 Ibulk、可以下降到100mA、对于 Iterm、可以下降到30mA (请见附图)。 因此、我将 Ibulk=190mA、将 Iterm 设置为30mA。

但随后出现了以下问题:

1) 1)当电池电量低并且我尝试在器件开启时对其进行充电时、在我关闭器件之前、再充电不会开始。 这种行为的可能解释是、我的应用在上电时请求的电流大于190mA、您可以确认这一点吗?

2)结束阶段:仅当芯片处于再充电阶段时才打开的 LED (请参阅所附图像)不会再关闭(如果我让电路板处于再充电状态)、而在修改之前、LED 会在预期的再充电时间后关闭。

您对此有什么建议吗?

谢谢、

此致、

Gianluca Milani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在检查您的问题、并将在今天再次与您联系。

    以下几项将有助于您:

    1) 您使用的是哪款发送器?

    Qi 标准定义了很多系统行为,但如果灵活,充电完成后重新启动,我已经看到一些需要15分钟才能重新启动。

    2) 当装置未重新启动时、您是否具有 RECT 电压的示波器捕获?

    充电完成后,释放的设备正在尝试重新启动。  通电后、RX 应停止发送 EPT01作为第一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回答。

    -我正在使用一些商用发送器(请参阅所附的图像)。 您的意思是它们需要15分钟才能重新启动? 在我的案例中(我的第二个要点)、问题是充电似乎从未完成、因为 LED 始终处于打开状态。

    由于疫情,我在下周之前无法进入办公室,我将尽快返回给您,并提供示波器测量结果。 为什么您会说"充电完成后"? 抱歉、如果我没有得到、顺便说一下、本例中的问题(第一个要点)是电池电量低(内部不再供电)、并且我尝试在器件处于"打开"状态时为其充电。

    再次感谢您、

    此致

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gianluca

    1) 1)当电池电量低并且我尝试在器件开启时对其进行充电时、在我关闭器件之前、再充电不会开始。 这种行为的可能解释是、我的应用在上电时请求的电流大于190mA、您可以确认这一点吗?  - Bill J -电流将限制为190mA、并将电流分压为负载和电池、为电池充电需要更长时间。  请注意、该装置具有一个10小时计时器、如果充电未完成、该计时器将设置故障。  电荷无法启动可能有多种原因、RECT 引脚可以很好地指示系统正在执行的操作、是否未达到目标电压、是否存在通信问题或其他问题。  此外、来自负载的噪声将传递到 TX、并且可能会干扰通信、负载是否处于活动状态并在2kHz 至4kHz 范围内产生低频率负载变化?

    我在配置中设置了一个单元、并且能够持续地从低至3.0V 开始并终止。 是否看到设备发送 EPT01 (充电完成)。

    更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gianluca

    2)结束阶段:仅当芯片处于再充电阶段时才打开的 LED (请参阅所附图像)不会再关闭(如果我让电路板处于再充电状态)、而在修改之前、LED 会在预期的再充电时间后关闭。  - Bill J -在结束阶段(充电完成)、RX 将发送 EPT01数据包(结束电源传输充电完成)、TX 将关闭。  此时、LED 将熄灭、将电压重新转换为0V。 充电电流将达到0mA、可以检查 ILIM 引脚上的电压。  流出引脚的电流与输出电流成正比、比率为1至360、应为0。

    TX 将需要为 RX 加电并检查它是否需要更多的功率、这种加电通常是以5秒的速率进行短时 Ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的回答、它们非常有用。

    我将在实验中执行一些测试和测量、并告诉您我是否解决了问题。

    谢谢,此致

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.:您是否认为、如果我将终止电流从30mA 增加回50mA、这将是永无休止阶段的一个可能的简单测试/解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gianluca

    将端接电流增加到50mA 可能会有所帮助。  此时不能完全确定导致问题的原因。  但是、在较高电流下终止对应于更高的工作点、并且可能更好地进行通信。