This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:当 ISENSE 达到1V 时、UC2845将生成非常低的占空比 PWM 脉冲

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902748/uc2845-uc2845-will-generate-very-low-duty-cycle-pwm-pulse-when-isense-reaches-1v

器件型号:UC2845

您好!

我客户的原理图如下所示:

在正常情况下、V1_DRV 为12V、VC_BOOST 至 VE_BOOST 的输出为25V。 OUT 引脚占空比为42%。

它们将观察到 OUT 引脚的占空比降至极低电平、而 VC_BOOST 至 VE_BOOST 将降至约10V、因为电压将提供给将驱动 IGBT 栅极侧的栅极驱动器、 低电压将使 IGBT 处于饱和区域并被烧毁。 因此、这是一个严重的问题。

蓝色线为(VC_BOOST - VE_BOOST)。

当 ISENSE 为1V 时、OUT 引脚电压波形为下面的黄色线、这是一个非常低的占空比脉冲、这会导致输出绕组电压下降。

问题是:

当 ISENSE=1V (表示过流)时、OUT 引脚的占空比为何很低。

2.在 UC2845内是否有任何方法来实现过流保护(关断引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    当 CS 引脚上的电压达到或超过1V 时、PWM 占空比将终止。 这将减少占空比、并且由于占空比现在减小、输出电压将下降。 这是过流事件期间的正常操作。

    另一种具有过流保护功能的方法是使用外部电路将 COMP 引脚拉至低电平并完全关闭栅极驱动器、然后输出电压将崩溃。

    为什么电源达到电流限制?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们观察到 PWM 未终止、但占空比降至非常低的值、如我在 CS 达到1V 时发布的图片所示。

    电源未达到电流限制、但 VCC 变为高电平、导致 CS 引脚达到1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    过载期间、占空比不能变为零。 仅当 CS 引脚上达到1V 限值时、PWM 脉冲才会终止、因此在过流条件下将有一个短占空比。

    如果客户在过流期间需要关断或闭锁、则必须添加外部电路。

    由于辅助绕组上的电压增加、VCC 在过载期间可能会升高、客户可以尝试添加一个与辅助绕组串联的10R 电阻器来馈送 CD55、100nF 电容。 串联电阻器将有助于降低电容和 Vcc 引脚上的峰值电压。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    1.您是指当 CS 达到1V 时、PWM 将在此周期终止(关闭)、并在下一个周期再次启动?

    2.我们是否有参考电路在 UC2845内过流期间实现关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,霍华德

    1。是的、正确答案、一旦 CS 信号达到1V 阈值、PWM 周期将终止、然后在 RC 引脚内部放电后、PWM 周期再次开始。

    2.这取决于 客户在过流情况下希望看到的行为、

    -关闭并重新启动 PSU,就像锁存情况一样。

    -一段时间后关闭并自动重新启动,如断续模式。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    VCC 电源轨必须继续存在才能使该电路锁存。

    我将这个电路组合在一起、当 CS 信号超过比较器同相引脚上设置的阈值时、这个电路使用一个外部比较器将 COMP 引脚拉低。

    由于噪声和响应速度、可能需要更改组件值才能在 PCB 上工作。

    此致

    Peter