This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:体二极管的正向电压和电流额定值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954826/tps1663-forward-voltage-and-current-rating-for-the-body-diode

器件型号:TPS1663

大家好、团队、

您能否提供有关内部 FET 体二极管的正向电压和电流额定值的信息?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    正向电压范围为0.5V 至0.7V。 内部 MOSFET 的体二极管预计不会长时间支持高电流。 它应该能够在短时间(<10us)内处理~6A 电流、并在长时间内处理小电流(< 100mA)电流。

    您能否检查这些详细信息为何对客户很重要?

    此致、Rakesh