This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:最大充电电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905753/bq25713-maximum-charge-current

器件型号:BQ25713

大家好、

 仅当有4节电池时、它才能提供的8A 最大电流是否适用? 还是每节电池8A? 我在数据表和其他技术文档中找不到此信息。 您能在我可以找到这些信息的位置与我分享吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、

    BQ25713测量流经电流感测电阻 RAC 和 RSR 的电流。 我们在数据表中指定了电流放大器差分电压范围。  

    如果使用10m Ω RSR、则最大总充电电流为8.128A。