请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 大家好、
仅当有4节电池时、它才能提供的8A 最大电流是否适用? 还是每节电池8A? 我在数据表和其他技术文档中找不到此信息。 您能在我可以找到这些信息的位置与我分享吗?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.