This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24086:关于 TS 引脚

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905260/bq24086-about-ts-pin

器件型号:BQ24086

您好!

请问 TS 引脚?
客户希望安装陶瓷电容器以处理 TS 引脚上的噪声。

μF 设置为0.01 μ F。
可安装的最大容量是多少?

2. TS 引脚的管理是否为非锁存型?
当温度恢复到设定的范围时、它会自动返回、状态也会返回。
这种理解是否正确?


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于问题的任何更新?
    如果有任何进展、请联系我。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    可安装的最大容量是多少?  您考虑了什么电容值? 我们通常不会为引脚提供最大电容值、建议使用与 EVM 中的值接近的值。

    TS 引脚的管理是否为非锁存型?  当电池组温度不在有效温度范围内时、将进入挂起模式。 在挂起模式期间、充电器被设定为关闭、但是定时器不会被复位 当电池组温度返回到有效温度范围时、正常充电模式恢复。  

     


    最棒的