This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:请查看仅充电功能的原理图

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954071/bq24630-please-review-the-schematic-for-charging-only-function

器件型号:BQ24630

尊敬的 E2E 团队:

我的客户希望使用 BQ24630 IC 仅为电池充电、而不是为系统提供适配器电源。

在本参考设计中、我们有3个问题。

1.我们不会使用设计右上角的"系统"网。 是否可以移除 Q3、C15、R15和 R19? Q4呢? 我们也可以将其删除吗?

2.我们可以移除 Q1 FET 吗? (对于适配器电压上拉、我们将保持 R18 1k Ω 电阻器)

R20 2欧姆的含义是什么?

这里是经过修改的设计;

请查看此原理图、并告诉我是否有任何需要改进的地方。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1.  是的、这没问题。
    2. Q2不太重要 、因为它通过控制 FET 导通时间在将适配器连接到系统时提供有限的 di/dt 来限制流入系统的浪涌电流。 如果您想重新创建 Q1 FET、因为它还提供额外的输入反向阻断保护、建议至少将其替换为二极管。
    3. R20与 C16一起形成阻尼 RC 网络、以抑制输入热插拔振荡。 因此、过压尖峰被限制在一个安全水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的答复。

    1-1. 可以将\BATDRV 引脚保持为悬空状态吗?

    1-2. Q4呢? 如果我们移除 Q4、它也会保持 HIDRV 和 PH 引脚悬空。 没关系吗?

    2.如果我们使用 Q1 FET、则必须将\ACDRV 引脚连接到 Q1的栅极。 如果我们不使用 Q1 FET、是否可以将\ACDRV 引脚保持悬空?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1.  是的
    2. 否 这是一个降压充电器、因此您需要开关 FET。
    3. 是的、可以将 ACDRV 保持浮动。 但是、如果不使用输入反向阻断 FET、我们仍然建议使用二极管进行反向电压保护