This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:ENABLE:ENABLE 与 OUT 之间的延时?

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904189/ucc27531-enable-time-delay-between-enable-and-out

器件型号:UCC27531
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

团队、

我已经看到以下帖子:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/854365

-我们是否可以提供有关 EN 输入和 OUT 输出之间延迟时序的更多信息?
-我们能否提供一些最小值和最大值的特征数据以更好地理解?
-是否应该假定 TINA-TI/SPICE 仿真提供的时序是典型值?

用例为:
两个 UCC27531用于驱动两个并联的电源开关。 UCC27531也用于开关的去饱和保护。EN 用于在发生去饱和保护时使用。
两个 UCC27531均由同一 VDD 供电。
用于将 EN 驱动为慢速压摆率的信号。 我们在数据表中提供了 VEN_L 阈值、但从这一点开始、很难评估风险。
我也看过数据集(修订版 G)/中关于压摆率 dV/dt > 2V/ns 的评论

是否可以提供来自测试的这些值的分布?
如何建议缓解此用例的潜在问题?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    请参阅数据表中的图1和第8.6节、其中我们将 TD1和 td2定义为驱动器的 EN 到 OUT 传播延迟(条件:输入= EN、IN+= VDD)。

    因此、有关传播延迟的典型值和最大值、请参阅第8.6节。

    来自 TINA 模型的时序应该被认为是典型的。

    从应用的角度来看、我们的驱动器输入级(EN/INX)通常设计为接受具有快速 dv/dt 的数字信号、以确保信号迅速超过低至高和高至低阈值、从而在 EN/INX 受到噪声影响时最大限度地减少振荡。

    缓解措施包括:(i) EN 引脚上具有良好 PCB 布局的干净信号;(ii)最大限度地减少 EN 上的滤波以避免进一步降低信号速度;(iii)驱动器1至 FET1和驱动器2至 FET2之间的对称 PCB 布局、以最大限度地减少一个 FET 的开通延迟; (iv)通过2个并联去耦电容器 C1=0.1uF 和 C2>=1uF 为 VDD 提供干净的电源。

    此致、

    -Mamadou    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的回答!

    如果 EN 引脚未在设计中使用、该如何处理?
    是否应将其保持未连接状态? 还是被拉高? 您建议使用哪种电阻器值?

    谢谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    EN 可保持悬空、在这种情况下、它在内部通过一个500k Ω 电阻器被拉至5.8V 基准电压。

    如果更方便、您还可以通过类似阻抗从外部将 EN 连接到 VDD。

    此致、

    -Mamadou