This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:EN 输入信号压摆率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904907/lp5907-en-input-signal-slew-rate

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户正在考虑使用 LP5907SNX-3.3。 EN 输入信号的压摆率存在问题。

问:EN 输入信号上升的压摆率是否有任何限制?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomoya - San、

    EN 输入信号转换速率非常慢的唯一问题是启用/禁用阈值:

    低于0.4V 时、我们保证器件将关闭。 高于1.2V 时、我们保证器件将导通。 在0.4至1.2V 之间、器件处于未定义状态。

    您的客户关心的压摆率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    客户将使用两个 LP5907。
    第1个 LP5907的 EN 输入信号在0.11ms 内从0V 上升至4V。 因此、压摆率为36.4V/ms。
    但是、如果可能、它们希望将 EN 信号从0V 减至4V、减至1.2ms。 因此、压摆率为3.3V/ms。

    发送到第2个 LP5907的 EN 信号是第1个 LP5907 3.3V 输出的一半电压、由100k Ω 和100k Ω 电阻分压。
    第1个 LP5907的3.3V 输出从0V 上升到3.3V、电流约为120uS。
    发送到第二个 LP5907的 EN 信号从0V 上升到1.65V、约为120uS、因此压摆率为13.8V/ms。

    EN 输入信号的上述压摆率是否正常?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    除了逻辑阈值之间的器件运行未定义的潜在问题外、我们没有听说使能引脚的压摆率有任何问题。  一旦使能电压高于1.2V、器件将按规定工作。

    我希望这有助于回答您的问题。