This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:需要三相输入直流/直流转换器部件建议

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954514/ucc28711-3-phase-input-dc-dc-converter-part-suggestion-required

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UCC28700

我需要有关直流/直流转换器设计理念的器件建议、该设计理念在三相120-400VAC (相间)- 50Hz 之间进行整流。 最大输出应为24VDC/2.5A 输出调节不需要严格、并且不需要瞬态过载。 我想到了3个器件:UCC28711、UCC28700和 UCC2863X。 哪一个更易于使用且最符合我的要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    UCC2863X 更适合您的应用,因为 UCC28711和 UCC28700栅极驱动器的功能比 UCC2863x 弱。

    谢谢。