This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:RX 线圈自感测量

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905372/bq51003-rx-coil-self-inductance-measurement

器件型号:BQ51003

您好!

我尝试测量 QI RX 线圈的 L。

下图描述了该过程。 此图像是 QI 标准的副本。 它是指 TDK 中的 PC44材料、我在网上找不到它。

在下面链接中的 E2E 主题中、这也是主题。 我是否正确地理解 TX 充电器可以替代此测试设置?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/791461

目前,我使用标准5W 的“Varta 无线充电器”(如果可以替换),测量过程是否相同? 或者如何继续?

提前感谢您!

您好!

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan

    最好的方法是使用 PC44或类似材料。  

    但可以使用具有 WPC A11线圈的5V 5W TX 进行粗略的 L 测量、TX 将断电。  过程相同。