This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 能否作为4类(2类) PD 运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23754, TPS23756, TPS23752, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905736/tps23753a-can-the-tps23753a-operate-as-class-4-type-2-pd

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23756TPS23752TPS23751

TPS23753A 能否作为4类(2类) PD 运行?

所有文档均建议 TPS23753A 仅为1类 PD。

但是、数据表中显示用于选择类别的电阻器值的表中有一个4类(13-25W)条目。

这是通用表吗?4类不适用于 TPS23753A?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确答案是 TPS23753A 是1类 PD、因此最大功率为13W。 TPS23753A 在推出 IEEE802.3.at 标准时上市、因此该表是.at 标准表。 这就是为什么在4类行中有一条注释、说明"仅允许2类器件使用"。  

    我们的2类器件有:TPS23751、TPS23752、TPS23754和 TPS23756。 我们还有一些更高功率的器件、可用于2类应用。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师