This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS25980的压摆率调节

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953627/tps25980-slew-rate-adjustment-of-tps25980

器件型号:TPS25980

您好专家、

我们能否调整 dv/dt 电容器以实现100mV/ms 的压摆率?

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否提供以下详细信息、

    • 最大输入电压
    • 最大电流
    • 在启动期间是否存在任何负载
    • 设置缓慢斜坡速率的用例是什么。 是为巨大的输出电容器充电吗? 输出电容器的值是多少?

     出于某种原因、您共享的图像 未 正确上传。 您能否尝试使用 PNG 格式的附件符号上载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    输入电压5V、负载15mA、无其他负载、应用要求压摆率为100mV/ms、输出电容为100uF。

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TPS25980可快速启动至100uF 输出电容器。 您能否帮助我们了解为何需要如此慢的启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户要求100mV/ms。 如果 TPS25980无法支持、我们是否有其他建议?

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在 TPS25980上使用更高的 dVdT 电容来实现100mV/ms 等缓慢斜坡速率没有限制。

    您可以使用设计计算器计算 DVDT 所需的电容、以实现100mV/ms 的精度、并在 EVM 上进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的反馈。 我将在完成此测试后向您提供反馈。  

    Jimmy

    谢谢!