This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:600mA 应用

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905621/tps61165-600ma-application

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

大家好、

TPS61165是否支持以下规格的背光1通道?

或者、您是否有更好的建议且具有成本效益?

VIN:5~12V、此项目为5V、但考虑到与其他项目的兼容性。

最大输出电压:14.5V

LED 电流:600mA

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

      TPS61165不能在宽电源电压范围内支持如此大的电流、尤其是当电源电压较低时、它将触发电流限制。 对于此类应用、我建议使用 TPS61500。

    BR

    肖恩