This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:软启动查询

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905017/tps63050-soft-start-inquiry

器件型号:TPS63050

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户正在使用 TPS63050RMWR、他们对其软启动有疑问。
根据应用电路、如果 SS 引脚保持悬空(未连接电容器)或将1nF 电容器连接到 SS 引脚、Vout 斜坡是否更快?
将 SS 引脚悬空至 Vout 会产生什么影响?


此外、我们是否有公式来估算特定软启动时间的电容器值?

感谢您的支持。 祝你度过美好的一天!  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的联系。

    数据表中没有详细说明软启动功能。 我必须与团队进行核实、并在本周结束前回复您。 很抱歉耽误你的时间。 同时、我可以告诉您:

    1. 如果 SS 引脚保持悬空、Vout 斜升更快。
    2. 使 SS 引脚悬空可缩短软启动时间。


    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我只想确认我已经回答了什么。  

    遗憾的是、我们没有估算软启动时间的公式、因为它取决于许多运行条件。  

    此致、
    密耳