This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电 IC 类似于 BQ24195L/BQ24298

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24195L, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954648/battery-charging-ics-similar-to-bq24195l-bq24298

主题中讨论的其他器件:BQ24298BQ24195LBQ25616

我想就与 BQ24195L/BQ24298类似的单节锂聚合物电池充电 IC 提出建议、以应用 GSM/蜂窝互联网连接。 所需的主要特性是"电源路径"或 DPPM 的特性、与 BQ24195L/BQ24298的特性相似、即在输入电源不足的情况下、电池应该能够为输出提供电流。 我正在寻找比上述两个 IC 更简单的解决方案。 此外、我的应用需要独立的解决方案。 我的应用中的输入电压为5V、因此降压稳压器甚至基于线性稳压器的解决方案将起作用。 只有一个输入电源(即 VIN)。

我使用过使用 BQ24195L/BQ24298作为充电解决方案的模块、它们运行良好。 有几个独立的降压和线性稳压器也提供"电源路径"功能、但是、这两个 IC 提供的"电源路径"功能似乎与其他 IC 不同(根据数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我建议使用 BQ25616。  它是独立的、具有与195L/298相同的 DPPM 功能。

    此致、
    Jeff