This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输入电压变化时的电感器选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905542/lmr33630-inductor-selection-in-case-of-input-voltage-changing

器件型号:LMR33630

大家好、团队、

我想确认 LMR33630的电感器选择。

在客户的系统中、输入电压将从24V 变为7V。

在这种情况下、哪一个值更适合用于计算?

我假设可以使用24V 进行计算、除非计算结果大于 DS 中的 equation5。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅表2中的电感器值。  感谢数据表9.2.1部分中的典型外部组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iven-San、

    明白。

    对于1.8V 输出电压、我们是否可以将 Webench 数据与24V 输入电压配合使用?

    我可以找到1.8V 输出电压的建议值。

    谢谢、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于其他条件、我建议遵循9.2.2.4电感器选择中的公式、  当然、您可以参考 Webench 数据、谢谢。