This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:OCP 行为

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954411/tps55288-ocp-behavior

器件型号:TPS55288

您好!

我们看到有一个 OCP 位指示 OCP 是否已命中。  是否有任何方法可以通过任何硬件信号指示 OCP 的状态?

同时、我看到一个寄存器 OCP_DELAY。  我的理解是、如果周期持续时间小于 OCP_DELAY、则允许过流。  如果这是真的、它可以在 OCP_DELAY 内允许的峰值电流是多少?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请在下面查看我的反馈:

    我们看到有一个 OCP 位指示 OCP 是否已命中。  是否有任何方法可以通过任何硬件信号指示 OCP 的状态?

    -->您可以使用 CDC 上的电压来确定输出电流是否过大。

    同时、我看到一个寄存器 OCP_DELAY。  我的理解是、如果周期持续时间小于 OCP_DELAY、则允许过流。  如果这是真的、它可以在 OCP_DELAY 内允许的峰值电流是多少?  -->是的,如果周期持续时间短于 OCP_DELAY,则允许过流。 峰值开关电流将被钳制在25A 左右。