This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:使用分压器调节感测电压时、应采取哪些预防措施?

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3808, TPS3702, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905517/tps3702-what-precautions-should-be-taken-when-using-a-voltage-divider-to-scale-my-sense-voltage

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件:TPS3700TPS3808TPS3890

 我能否使用 TPS3702CX33通过 分压器将12V 缩放到3.3V 来测量12V、或者是否应使用 TPS3700等其他器件?

 

如果我可以为 TPS3702CX33使用分压器、应针对检测 电路中添加的外部误差采取什么预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    从12V 电压轨进行分频的最佳选择是使用可调节器件分频至最接近器件带隙基准的电压阈值。 这使得 TPS3702不是12V 电压轨监控器的最佳选择。 您可以在本地使用 TPS3700来实现此目的、也可以使用 TPS3808或 TPS3890等器件来除以可调感应功能。

    话虽如此、阅读 http://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf 将帮助您计算和分析比较器上电阻分压产生的误差。

    谢谢、
    Abhinav。