This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:连接输入和输出上的隔离二极管

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954541/uln2003a-connecting-isolation-diodes-on-the-input-and-output

器件型号:ULN2003A

大家好、

客户询问是否需要在此器件的输入或输出端连接隔离二极管? 请查看下面的原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、  

    您可以重新上传映像吗? 未显示。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次添加原理图..

    e2e.ti.com/.../ULN2003AD-Seperate-Inputs_5F00_Shared-Output-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、  

    感谢您的分享。 我不确定阳极和阴极在哪里、但我假设如下所示。  

    通常、您不需要在输出端到 COM 之间添加任何形式的辅助二极管、因为它会冗余到内部钳位二极管。  

    但是、如果通过在 IC 外部分流来驱动非常感性的负载、它不会导致任何问题/损害、甚至可以作为额外的保护而受益。  

    如果您选择具有低正向电压的二极管(例如肖特基二极管) 、这种分流效应将最有效、因为它的导电时间早于内部二极管。 如果这是您的目标、那么您甚至可以在这种情况下使用 DNP 封装。 如果您不驱动电感负载、则没有使用二极管的点。

    “您”是指客户:)

    老实说、即使对于电感负载/驱动电磁阀或电机之类的器件、您也很可能不需要添加它、因为内部钳位二极管足以防止集电极上的电感电压尖峰。  

    如果还有其他问题、请告诉我、如果没有、请问您是否可以按下绿色按钮。  

    最好

    Dimitri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的问题是关于隔离二极管、而不是钳位二极管。 很抱歉耽误你的时间。

    修订后的问题:如所附(修订版)原理图所示、配置 ULN2003A 时是否需要任何外部二极管?

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../ULN2003A-Seperate-Inputs_5F00_Shared-Output-_2800_Rev.2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    这些外部二极管不是必需的、我个人也没有看到它们被使用。  我的想法是、它们会消耗功率、而不会带来任何好处。  

    是否有特定的原因需要添加它们?  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的主要问题是当 I1为高电平时、I2上或当 I2为高电平时、O1和 O2连接在一起时、I1上的任何不必要反馈。 简单到足以在试验电路板上进行测试,我们目前没有任何样片库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、  

    感谢您解释设置。 我不希望该设置出现任何问题、我认为您无需添加二极管。  

    如果您有机会进行测试、是否可以在这里报告您是否有问题并告诉我您的结果?

    最好

    Dimitri