大家好、
客户询问是否需要在此器件的输入或输出端连接隔离二极管? 请查看下面的原理图。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
再次添加原理图..
e2e.ti.com/.../ULN2003AD-Seperate-Inputs_5F00_Shared-Output-_2800_3_2900_.pdf
Christian、
感谢您的分享。 我不确定阳极和阴极在哪里、但我假设如下所示。
通常、您不需要在输出端到 COM 之间添加任何形式的辅助二极管、因为它会冗余到内部钳位二极管。
但是、如果通过在 IC 外部分流来驱动非常感性的负载、它不会导致任何问题/损害、甚至可以作为额外的保护而受益。
如果您选择具有低正向电压的二极管(例如肖特基二极管) 、这种分流效应将最有效、因为它的导电时间早于内部二极管。 如果这是您的目标、那么您甚至可以在这种情况下使用 DNP 封装。 如果您不驱动电感负载、则没有使用二极管的点。
“您”是指客户:)
老实说、即使对于电感负载/驱动电磁阀或电机之类的器件、您也很可能不需要添加它、因为内部钳位二极管足以防止集电极上的电感电压尖峰。
如果还有其他问题、请告诉我、如果没有、请问您是否可以按下绿色按钮。
最好
Dimitri
大家好、我们的问题是关于隔离二极管、而不是钳位二极管。 很抱歉耽误你的时间。
修订后的问题:如所附(修订版)原理图所示、配置 ULN2003A 时是否需要任何外部二极管?
谢谢你
e2e.ti.com/.../ULN2003A-Seperate-Inputs_5F00_Shared-Output-_2800_Rev.2_2900_.pdf