This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:电感器选择

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905547/lm5143-q1-inductor-selection

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

大家好、

我的客户正在 双向直流/直流应用中评估 LM5143。 Vin=11.5V~16.8V、Vout=11V、Iout=35A 每相、两相。

您能否就如何在此应用中选择电感器提供一些建议? 有什么建议吗?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上取决于客户的应用、包括他们选择的频率、我们为该器件提供了一个良好的计算工具、该工具可在组件选择和性能评估方面提供很大帮助:

    www.ti.com/.../snvc229