This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:如何使用 TINA-TI 获取波特图

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905178/tps54821-how-to-get-the-bode-plot-using-tina-ti

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

客户正在评估 TPS54821、但输出似乎在振荡。 因此、他们需要通过波特图来确认稳定性。

他们正在尝试使用 TINA-TI 来获取波特图。 随附的是它们的原理图。  e2e.ti.com/.../example.TSC

它们运行交流传递函数、但这不起作用。

您能否提供任何建议以获得正确的波特图?

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于客户原理图"示例"、当我运行交流电源时、它也不起作用。 我做了一些更改、但也不起作用。

    但是、当我将模型从客户的模型更改为 TPS54821平均模型时、它会起作用。

    因此、请建议客户从 TI.com 下载仿真模型"TPS54821 TINA-TI 均值参考设计"。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishang,

    TPS54821均值模型没有引导引脚。 您是否认为该引脚不会影响波特图?

    稳定性分析是客户的目的。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    是的、该引脚不会影响波特图。

    谢谢、

    Lishuang