This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015AEVM:是否可以观察 LMR36006AQRNXRQ1的基本运行?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015AEVM, LMR36006BEVM, LMR36006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905160/lmr36015aevm-is-it-possible-to-observe-basic-operation-of-lmr36006aqrnxrq1

器件型号:LMR36015AEVM
主题中讨论的其他器件: LMR36006BEVMLMR36006-Q1

大家好、  

是否可以使用 LMR36015AEVM 观察 LMR36006AQRNXRQ1的基本运行?

我想确认  LMR36006AQRNXRQ1轻负载和波形下的 PFM 模式。 然而、对于 LMR36006-Q1、 只有 LMR36006BEVM、其频率为1MHz、不适用于汽车应用。  

如果 LMR36006AQRNXRQ1和 LMR36015ARNXR (LMR36015AEVM)之间的差异仅为最大输出电流能力、我希望使用 LMR36015AEVM。 您能就此发表评论吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 EVM 用户指南(以下链接)、LMR36015AEVM 和 LMR36006BEVM 共享一些布局。 您可以在 电路板上放置 LMR36006AQRNXRQ1、但如果您使用不同的频率版本、则需要使用电感器和输入/输出电容器。

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu580/snvu580.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!  

    您能告诉我用于移动轻负载模式或 PFM 模式的 LMR36006A 和 LMR36015A 阈值输出电流吗?
    这些值是否相同? 如果是、我可以使用 LMR36015AEVM 测量特征、而无需更换 IC。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个值是不同的、您可以在其数据表中的电气特性表中找到最小电感器峰值电流。