This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:电源管理论坛

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953176/tps61500-power-management-forum

器件型号:TPS61500

注意我可以通过电子邮件直接向 TI 应用工程师提供---  2个原理图的特定 PDF、但不会在公共 TI 门户上发布

编号:CS0315134联系人:CD feak 名:CD 姓:feak 简短描述:看不到我的设计的驱动器功能电话:16266428886电子邮件:cdfeak@psadvancedeng.com 公司:Azure Medical technologies 公司电话:语言:英语州:open 提供案例详细信息或评论:嗨、Richard 我在这里有点卡滞

将我的设计从原来的5个部件更改为9个 Cree xpred 701系列630nm 部件。

www.mouser.com/.../XLampXPE-221789.pdf

能够使5系列 Cree 在400mA 驱动电流的情况下正常工作、并且多达7个相同的器件

现在,即使 I DRIVE 设置为400mA,也无法在其额定光学输出附近的任何位置为其中的9个部件供电--它们实际上已经被调暗了,现在已经连接了其中的9个系列。

随附了阵列和驱动器 PCBA 原理图

极好的3.7-4-2Vdc 2400mA 1驱动能力(它不是电池--我还直接连接了一个直流4V 电源,我想首先电池可能正在努力满足1A 的要求--尽管400远低于1A)

这里可能出了什么问题?

拥有一个良好的 Sumida 电感器和一个低 DCR 3a schottkey

假设是40V 开关---- Crees VF 总和不会增加到40V

不运行 PWM---staluate==是输出上的更高负载,但该部件似乎可以处理

CD (DON) Feak
Azure
AMT Global (Calif C-Corp)
技师

626-642-8886办公室
626-281-9531传真

whatsapp:C feak
微信: cdf62xke
SMS/Mobile +1 626 841 4856
行:cdfeak 或 cdfeakusa
Skype:CD feak 或 roadster62xke

cdfeak@azuremedtech.com
www.azuremedtech.com

2018年3月22日上午7:06、support@ti.com 写道:
>
> Don、
>
>很抱歉昨天我不能打电话,但我家里没有公司电话。
>
>如果您有任何疑问或意见、请告诉我。
>
>此致、
>
>
>
> Richard Elmquist
> TI 应用支持
>美洲客户支持中心
> 512-434-1560
>
>
>
> http://e2e.ti.com/
>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    问题描述有点令人困惑。 请您简单清楚地描述一下吗? 感谢您的理解!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之

    tps61500不会将400mA 驱动至9个串联的 Cree XPE 红色 LED

    VF 总电压低于额定40V TPS switch...no热问题..... 电流驱动不足。

    将在我的当前配置中驱动这些 LED 的7个(但不是8个或9个)--但会下降,不会驱动9个 Crees

    我在 pdf 中提供了驱动器和阵列原理图。

    如果您不介意提供要发送的电子邮件、我可以发送到电子邮件。

    感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    输入电压如何? 由于最小电流限制为3A、因此低输入将触发电流限制。 您可以检查一下吗?

    BR。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin

    Lipoly 2500mA 1c 放电率3.7-4.2V  

    电池输入电压根本不应成为问题。

    通道(#) 1Vin (最小值)(V) 2.9Vin (最大值)(V) 18开关频率(最大值)(kHz) 2200产品类型每通道电感 LED 电流(mA) 400

    在我最初发送的原理图中、我似乎没有超出规格表中的任何这些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    对于4V 输入电压、40V 输出电压和400mA 输出电流、输入电流可能高达40Vx400mA/4V=4A、因此可能高于电流限制。 我认为这是根本原因。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正向电压(@ 350mA )-琥珀色、红色-橙色、红色、照片红色 V 2.1 2.5

    正向电压(@ 700mA )-红色-橙色、红色、照片红色 V 2.3

    实际上、这些 VFS 不是 我使用的701series xpred LED 的 Cree 数据表

    在2.5VDC 的最大 vf 下,其中9个是22.5VDC,而在25C 时,假设最坏的情况是2.25A

    因此、您的数字有点偏  

    您是否查看了我所附的原理图?

    你可以吗?

    我需要检查一下,看看我可能需要做些什么--使这项工作--否则就必须做一些不同的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    我将向您请求友谊、然后您可以将原理图发送给我。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在方法上面使用带有小回形针图标的插入文件时、不会附加 pdf 原理图文件。

    这些原理图 PDF 不大,总大小约为250KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CD、

    根据您的原理图、电阻分压器由120kOhm 和10kOhm 电阻器组成、因此 OVP 应约为1.229Vx13=16V、可能低于9或8个串联 LED 电压。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    完全被自己忽视。

    这就是 Robin 是您成为 TI 知识指定人员的原因!

    谢谢--我应该很清楚,但我有太多引导程序,无法了解你所做的细节:)