This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV703:ESR

Guru**** 2509325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905539/tlv703-esr

器件型号:TLV703

在第8.2.2.1节"输入和输出电容器要求"中、建议使用有效电容大于0.1uF 的 X5R 和 X7R 型陶瓷作为输入和输出电容器。

它还针对输出电容器指出、最大 ESR 必须< 200mΩ Ω。  对于 X5R 或 X7R 陶瓷而言、如果它是整个频率范围内的 ESR、这看起来真的很低。

 

我们能否对该最大 ESR 数进行一些澄清?该 ESR 规格是否适用于整个频率范围? 如果是、该数字是否正确? 如果正确、他们能否提供一些建议的器件来实现此规范。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    要求是准确的、在这种情况下、200毫欧是一个数量级、比陶瓷电容器的预期数量大。
    ESR 的值位于 ESL 和电容共振的谐振点。  它是制造商阻抗曲线内的最小阻抗。

    谢谢、

    斯蒂芬