This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985EVM-782:无法处理压电尖峰

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905334/tps610985evm-782-can-not-handle-piezo-spike

器件型号:TPS610985EVM-782
主题中讨论的其他器件:TPS610985

如果我在3V 或更低的电压下操作该装置、TPS610985会在压电式被激活时将输出降至大约2V。  因此、如果 TPS610985在升压模式下运行、则在激活压电致动器时无法处理电流尖峰。  如果增加输入、使 TPS610985处于开关模式、仅允许输入通过、则输出电压将仅具有较小的下降。  输出下降有时会导致微处理器复位。  在激活压电式转换器时、是否可以执行一些操作来使 TPS610985在50mA-60mA 尖峰期间保持3V 输出?

如果我可以在 EVM 上更改任何东西来分别查看电感器和 R2、使其达到2.2uH 和0.39欧姆、我们非常感谢您在这里提供的任何建议。

如果有更好的器件、请告诉我、

主要规格

耗尽 CR123A 电池

输入电压:2.5至3.5VDC

输出电压:3.0VDC

输出电流:150mA

静态电流:极低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex:

    您可以为我共享 Vin、Vout 和 SW 的波形吗? 我需要检查 Vin 在负载期间是否稳定。