This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:关于 SWpin 负电压的绝对最大额定值。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40075, TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904080/tps40057-about-the-absolute-maximum-ratings-for-negative-voltage-at-swpin

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:TPS40075

你(们)好。

我想知道 SWPin 负电压的绝对最大额定值。

我的客户在 SWpin 处具有-1.6V 的负电压、持续120毫秒。

这是问题吗?

您能看到以下波形吗?

电压:500mV/div

时间:50ns/div

我想确认、当负电压从数据表中放松时、我们是否可以延长时间。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    软件上的 Absmax 约为-2.5V。 您显示的波形对我来说看起来很好。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    请确保使用低噪声示波器探针设置正确进行测量(移除接地线并使用探头管 与 GND 紧密连接)。 通常、 此类负瞬态在 键合线电感上持续存在。 为了减少所涉及的能量、请在输入陶瓷电容器靠近 FET 的情况下采用紧凑的布局。 有关功率级布局的最佳实践、请参阅应用手册 snva803。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/lit/snva803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit。

    感谢你的答复。

    软件上的 Absmax 约为-2.5V。

     ->根据数据表、此规则具有时间限制(<50ns)。

    这仍然是个问题吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。

    感谢你的建议。

    我会向我的客户提供您的建议。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit。

    这个问题怎么样?

    我希望尽快得到您的答案。

    顺便说一下、其他器件(TPS40075)具有以下说明。

    我们是否可以将此计算方法应用于 TPS40057?

    令人难以置信。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不确定该规格来自哪里。   在我看来、-1.6V 瞬变持续120ns 并不会造成太大的压力。 但是、建议降低寄生开关环路电感、以缓解这种瞬态行为。 有关指导、请参阅应用手册 svva803。 通常、 使输入电容器非常靠近 FET、并在功率级组件的正下方使用 GND 平面。

    此致、

    Tim