This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:tstr 和 RSTR 之间的关系

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC28742EVM-001, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905216/ucc28742-relationship-between-tstr-and-rstr

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: UCC28740

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC28742并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑 tstart 时间是否小于80ms。

请告诉我、因为我们的系统需要在80ms 内。

根据 UCC28742EVM-001、启动时间几乎为800ms

该值通过公式(7)计算得出。 数据表 P.24、1.09s。

在这种情况下、RSTR 为15Mohm、CDD 为0.33uF。

为了在80ms 内 tstart、RC 的乘积必须为1/10或更低。

当 RC 的乘积降至1/10时、我可以考虑两点。

(1)电阻器的功耗随着电阻值的减小而增加。

(2) RC 滤波器的截止频率升高、噪声的影响增大。

(3)是否有其他可能的不利因素?

(4)一般而言,我认为 RSTR 使用 MΩ 阶,为何不使用100kΩ 阶?

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

     

    感谢您关注 UCC28742反激式控制器。

     

    您的第一点是正确的、功耗确实是问题的根源。

     

    对于第2点、RC 滤波不是这些组件的函数。

    对于第3点、整个缺点是功耗。

    对于第4点、RSTR 采用 Mohm 顺序以最大限度地减少功耗。

     

    UCC28742使用 RSTR 从大容量电压中为 CDD 充电。 RSTR 始终到位、因此即使在启动后也始终为 VDD 提供电流。 在高交流线路输入电压下、该电流可能相对较高。 它有助于实现空载待机功耗(Pstby)、该功耗通常要求小于75mW (根据欧洲行为规范第2级效率要求)。

     

    通常、RSTR 被设计成尽可能高的值、以帮助将 Pstby 降至最低。 缺点是启动需要很长的时间、尤其是客户尽职调查规模较大时。

     

    通过减少 RSTR 有可能大大加快启动速度、但是 Pstby 将会过高。 因此、快速启动和低 Pstby 的解决方案是串联一个有源开关、以在启动后关闭 RSTR 电流。 UCC28740控制器内置有此开关、无需外部 RSTR。 电流限制为~250uA、因此可以在30ms 内启动到0.33uF、但由于其他原因、CDD 通常必须大于0.33uF。

     

    我建议您查看 UCC28740以了解可能的快速启动应用。 如果速度不够快、则 UCC28742可以使用具有开关控制功能的外部高压开关来在启动完成后切断电流。

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢你的答复。

    我知道当 RSTR 较低时、功率损耗是问题所在。

    此外、UCC28740 具有良好的功能、可加快启动速度并降低功耗。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他们还有另外一个问题、我会再次问你。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一