This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:修改输出电压= 5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903598/lm3481-flybackevm-modify-the-output-voltage-5v

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好、

 我手头上有一个 LM3481-FLYBACKEVM。 我想将输出电压从12V 更改为5V。 我能否直接修改 FB 电阻器以实现我的目的>?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    只需确认一下、是否需要相同的输入和负载?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    更新了问题。

    您能否提供有关修改 LM3481EVM-反 激式器件值以满足以下要求的注释?

    1.输入电压=13-36V;输出电压/Iout =24V/4A

    2.输入电压=13-36V;输出电压/Iout =12V/4A

    3.输入电压=13-36V;输出电压/输出 电流=5V/0.5A

    此致、

    罗伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    1.不 变压器峰值电流高于其饱和值。

    2.是的。

    3.是的。 它将处于 DCM 模式。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    1.您能告诉我有关24V/4A 规格变压器的建议吗?

    2.毫无疑问。

    3.我认为由于 IO 较低、变压器不需要原始规格。  您能否告诉我变压器在5V/0.5A 规格下的建议?

    您是否有 LM3481变压器的快速计算文件?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请在此处查找计算器

    www.ti.com/.../FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

    对于变压器、我的头部没有任何建议。 但您可以使用所需的规格搜索它们。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    老实说、我对使用您所附的 Excel 感到困惑。 下面是我的设计过程步骤。

    1.打开 Excel 设计页面并输入"输入参数"、"隔离式输出(VOUT1)"、然后选择"反激式"拓扑。

    2.我选择反激式 CCM、依次选择比率、系统建议值、然后我遵循 该值。

    电感器选择也建议一个值、我也遵循这个值。

    4.按照表中所示的输出电容器进行操作。

    以上信息、我可以获取变压器信息和输出电容器。 但我不知道如何设计 LM3481的补偿。

    我知道有补偿计算、但它看起来与 LM3481-FLYBACKEVM 不同  

    您能告诉我如何设计补偿电路吗? 如果您有空、我们也可以进行 WebEx 讨论。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您几乎就在那里。 在反激式 CCM 表中、向下滚动即可找到补偿部分。 它为您提供增益/相位波特图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我了解该表包含补偿电路部分。 但它与 LM3481FLYBACK-EVM 不同。

    或者您认为我们只需生成一个零点和一个极点来补偿环路增益?

    还有一个问题、LM3481FLYBACK-EVM 中的 R10功能是什么? 为什么使用4.7K 来连接 Vcc 和 COM 引脚?

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很抱歉我没有仔细看这个数字。

    您是否在讨论 Rcomp (EVM 上的 R12和 R17)?

    您可以有这两个。 有关环路估算、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/snva866。 它给出了补偿器的方程。

    R10是 COMP 的上拉电阻器、可帮助拉电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    银城