This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:首次启动后、电压输入上的死区短路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, DRV8876, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902611/tps55340-dead-short-across-voltage-input-after-first-startup

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: DRV8876DRV8874

你(们)好。

我已经将 TPS55340设计成小型分线板、以便在将其放入产品之前对其进行测试。 我昨天组装了两个电路板、虽然它们在测试之前看起来很好、但通电后、它们会关闭我的电源、之后输入引线上出现死短路。 在将毛巾扔到上面之前、我想检查一下电路板上的一些东西。  

应用是24V -> 34V 升压转换器、我将使用34V 输出通过全桥转换器(DRV8876/DRV8874)为电磁阀供电。

所附为两层电路板的原理图和顶层铜层。

首先、原理图是否适用于我的应用? 是否有任何明显的错误会阻止这件事的工作?

第二、电路板布局是否足够正确、足以-嗯-不会失败?

目前、我的最佳猜测是芯片下方有一个焊接桥。 但是、在我开始之前、我想再次检查、并围绕引线式芯片重新设计。

e2e.ti.com/.../TPS55340-Top.pdfe2e.ti.com/.../TPS55340-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 TPS55340。

    在我帮助查看原理图和布局之前、您的输入电压范围是多少? 还是现在设置恒定的24V 电源?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入为24V 常量。 稍后、我们可能会从20-24V 下降到任何位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 请问您遇到上电问题时的负载条件是什么?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器的输出上没有负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错。 您能否提供有关故障的更多详细信息?

    输入引线短路是什么意思? 您是否在谈论板上的端子?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首次上电后、端子之间存在短路。 我不能对发生的情况说太多、因为短路关闭了我的24VDC 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您移除 IC 会怎么样? 短路是否仍然存在?

    谢谢、

    银城