This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:故障有效条件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954484/ucc21710-q1-fault-assertion-condition

器件型号:UCC21710-Q1

大家好、

我收到了客户的问题。

除了 OC 检测事件使 FLT 引脚设置为低电平之外,是否还有其它任何情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    除了 OC 引脚上的电压超过阈值电压(0.7V 典型值)的时间超过 OC 去毛刺脉冲滤波器(120ns 典型值)之外、应该没有其它条件应该使得 FLT 引脚被设定为低电平。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles