This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:高电流全桥 SR

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, CSD19536KCS, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903375/ucc24624-high-current-full-bridge-sr

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: CSD19536KCSUCC24612

大家好,我正在尝试在 LLC 的次级侧设计一个输出电流大于100A 的全桥同步整流器

有关 UCC24624的一些问题:

  1. UCC24624是否适合全桥应用? 如果是、有任何关于高侧 MOSFET 栅极驱动的建议?
  2. 对于采用 TO-220封装的 MOSFET (2-3并联、例如 TI csd19536kcs)、寄生电感应较大。 UCC24624是否能够驱动并联 MOSFET 并处理寄生电感的影响?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您关注 UCC24624 Dual SR 驱动器。

    我不知道您手头问题的答案、需要咨询 LLC 专家。
    我会在一两天内为您提供答案。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、我们花了很长时间才回来。  在与专家就此事进行核实时,我收到了以下答复:

    "这是一个棘手的问题。 基本上,我们没有对 UCC24624和全桥整流器进行任何测试。 因此、这些想法可能会有一些问题。

     以下是一些想法。

    1. UCC24624不能直接驱动全桥。 但是、它可能会在两个高侧驱动器的帮助下驱动全桥。 如果您让 UCC24624驱动两个低侧 SR 并使用高侧驱动 器将信号发送到交叉 SR FET、则可能会起作用。 我在这里看到的问题主要来自高侧驱动器的关断延迟。 如果延迟过大、我们可能会在关断速度很重要时看到问题。 我怀疑过长的延迟可能 会穿过两个高侧 SR FET 并使变压器短路。  这需要注意...

    2. 您可以始终使用 UCC24612来驱动各个 MOSFET。 这种情况下的问题是 Rdson 的低程度。 它们似乎并联使用 MOSFET、Rdson 必须很小。 UCC24624不适合用于低 Rdson 设计。 但是、当 Rdson 相对较高时、它的工作原理就很好了。 我想我们将阈值设置为大约4m Ω。

    UCC24624 (和 UCC24612)无法补偿显著的寄生电感。  请将 VD 和 VS 检测引脚尽可能靠近 MOSFET 端子连接、以最大限度地减小杂散电感的影响。  

    希望这些信息能为您提供帮助。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich。  

    对于 UCC24624为了驱动高侧栅极驱动、其比例栅极驱动是否会成为问题、因为它会尝试将 VDS 调节到50mV? 对于我的应用、Vds = 2mohm*100A = 0.2V > 50mV。  

    2. 对于我的应用、Vds = 2mohm*100A = 0.2V > 50mV。 在这种情况下、UCC24612是否工作?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    UCC24624在驱动高侧隔离器时应该没有问题、因为 Vgs 将足够高、能够保持在隔离器的输入阈值电压以上。  
    请注意、当电流降至 约25A (如果 RDS (on)由于 Tj 更高而上升、则会略微降低)时、2mV 将达到50mV。  要在较低的电流下关断、净电阻应高于2MR、否则 SR FET 可能过早关断并引起过多的体二极管导通。

    UCC24612与 UCC24624基本相同。  624具有一些附加电路、可避免与桥的另一半发生交叉传导。

    此致、

    Ulrich