This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:轻负载时的电流消耗

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954455/tps560430-q1-current-consumption-with-light-loads

器件型号:TPS560430-Q1

您好!

我在 其中一个设计中使用 TPS560430YFQDBVRQ1、其中9V 用作输入、5V 用作输出。 在没有任何代码运行的情况下、电路板的总电流消耗为8mA。 我绕过 了 TPS560430YFQDBVRQ1稳压器、并通过工作台电源直接为我的负载提供5V 电压、电路板消耗的电流为3mA。 看起来稳压器本身消耗的电流为5mA。 这是因为稳压器在 FPWM 中运行吗? 请在这里帮助我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumangala、

    在 FPWM 模式下运行时、器件预计会消耗更多静态电流、因为稳压器以恒定频率进行开关、而不是降低频率、从而减少开关导致的损耗。

    TPS560430YQDBVRQ1运行在 PFM 模式下、这确实降低了轻负载时的开关频率、并且通常消耗80uA 的静态电流。 这是以增加输出电压纹波为代价的。

    如果您的负载可以处理更高的输出电压纹波、请考虑使用 PFM 版本、因为这将在轻负载时提供更高的效率。

    此致、

    Harrison Overrurf