请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430-Q1 您好!
我在 其中一个设计中使用 TPS560430YFQDBVRQ1、其中9V 用作输入、5V 用作输出。 在没有任何代码运行的情况下、电路板的总电流消耗为8mA。 我绕过 了 TPS560430YFQDBVRQ1稳压器、并通过工作台电源直接为我的负载提供5V 电压、电路板消耗的电流为3mA。 看起来稳压器本身消耗的电流为5mA。 这是因为稳压器在 FPWM 中运行吗? 请在这里帮助我。
谢谢!