This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:PRES 引脚低阈值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954527/bq77915-pres-pin-low-threshold

器件型号:BQ77915

您好!

数据表列出了使 IC 脱离休眠状态的电压阈值、该阈值介于1.2V 和1.75V 之间。 IC 恢复休眠的阈值是多少? 数据表仅提到让引脚悬空。

谢谢、
Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    BQ77915 PRES 引脚有一个限流下拉电阻器,它在阈值区域内消耗更多电流,请参阅数据表中的图1。  遗憾的是、进入休眠模式的电压不是一个特征参数。  0.5V 或更低电压可能是合理的目标、如果您担心、最好使用开漏型驱动器将引脚驱动为高电平、以启用引脚并允许引脚悬空以禁用引脚。