This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 FET 栅极驱动器

Guru**** 2528740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902482/bq76940-bq76940-fet-gate-driver

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: UCC27524

您好!

我使用 Bq76940和24个 MOSFET 来提供充电和放电保护(每个 MOSFET 为 CHG 和 DSG 并联12个)。 我想使用栅极驱动 IC 来驱动这些 MOSFET。

栅极驱动器 IC 是否有任何推荐器件? 或任何电路或文档?

我想使用低侧开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    我不知道文档。  使用外部驱动器来实现大量 FET 是一个好主意、因为 BQ76940的驱动是有限的。  通常、您需要为驱动器提供电源、并在需要时降低输入的控制电压。  请记住、充电 FET 可以 低于 BAT-。

    如果充电 FET 的无源关断是可以接受的、则可以考虑在充电栅极路径中具有 P 沟道 FET 的 UCC27524。  如果您希望在充电 FET 低于 BAT 时将其关闭、请考虑使用一个 DSG 单通道低侧驱动器和一个 CHG 隔离式栅极驱动器以及一个隔离式电源。  有关栅极驱动器的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/gatedrivers 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您提供相关信息。

    参阅文档 slua749、BQ76940 AFE 内部有 CHG_CLAMP 齐纳二极管。 这将保护 CHG 引脚免受 BAT+电压的影响。

    我们如何保护 UCC27524输出引脚免受 BAT+电压的影响?

    我想到了 slua749文档行上的一个简单电路。

      

    请告诉我这是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    是的、我认为这可以正常工作。  为了减少1个电阻器、您可以在电压高于正常输出电压但低于 P 沟道 FET Vgs 最大值的情况下将齐纳二极管移至驱动器输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    UCC27524 数据表显示、驱动器输出端的最大电压可以是 VDD+0.3  

    这意味着对于12V 系统、驱动器输出的最大电压可为12.3V。

    输出电压也将约为12V。 很难选择/控制12V 和12.3V 之间的齐纳二极管。

    我对 UCC27524的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    好的地方,谢谢!  我不是栅极驱动器方面的专家。  OUT 的绝对最大值基于施加的 VDD、而不是基于允许的最大 VDD。  您的电路可以更好地解决限制和折衷问题。