This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:Webench 未在双路输出上分离

Guru**** 2398435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954296/lm5143-q1-webench-was-not-cleated-on-dual-output

器件型号:LM5143-Q1

我确认在上述条件下运行 LM5143-Q1。

⇒μ V 输入电压:19V、双路输出电压1:5V、Vout2:5V 输出、Iout1:8A、Iout2:8A  

(在 Webench 运行后、我将设置 fsw:400kHz 和 Iout (CL):10A)

但温尼克并没有被切割。

上述条件是否与 LM5143-Q1规格不匹配?

如果是、请告诉我失配点。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    您可以使用 LM5143-Q1快速入门计算 器、网址为:www.ti.com/.../LM5143DESIGN-CALC。400kHz 时、每个输出的电流为8A 是可行的。 不确定 WEBENCH 遇到了什么问题、但我将使用这些设计规格进行检查。

    此致、

    Tim