This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:USB 充电问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905478/tps2543-usb-charging-questions

器件型号:TPS2543
  1. 如果我们的 USB 端口的最大充电电流为1.5A、我是否应按照 器件真实表中所示修复 CTL1–CTL3的状态?

  1. 我能否解释一下此 IC 的工作原理、从连接外部便携式设备到开始充电、可能同时进行通信(如果在充电期间可以进行通信)。

 

  1. 我们产品的 USB 软件是否需要遵循特定的电池充电协议才能使用该器件?

4.如果我只需要 USB 端口就能与外部 USB 存储设备或移动设备通信,并在与移动设备通信时为移动设备充电,最大电流为1.5A,那么是否有一个简化的解决方案?最重要的是没有任何软件握手机制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、您好!

    是的、如果您只想支持1.5A 充电、但还需要数据功能、那么将器件留在 CDP 充电方案中是正确的实现方式。

    我们的器件遵循 BC1.2充电方案。 基本思路是、当便携式设备连接到 TPS2543的充电端口时、便携式设备将开始检测过程、以确定其连接的充电器类型。 这仅在 D+/D-线路上完成。 根据 TPS2543配置为(CDP、DCP、SDP)的模式、充电器和便携式设备之间的通信看起来会有所不同。 由于您已将其配置为 CDP、因此它将遵循 BC1.2广播序列、以便便携式设备知道它已连接到 CDP 充电器。

    TPS2543不执行任何电池充电特性。 它所做的就是通告 BC1.2充电序列、并充当电源开关、为 VIN 上提供的 VBUS 上的电压供电