This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:DOD0通过 Q、Qmax 通过 Q

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905140/bq28z610-dod0-passed-q-and-qmax-passed-q

器件型号:BQ28Z610

您好!

我正在尝试更好地理解这两个参数的概念、TRM 中没有太多关于这两个参数的信息。 我实际上看不到 Qmax 通过了 Q、甚至在 TRM 中也提到了该值。 是否有任何其他文档解释了这些数字?  

我的客户发现这些数字在6个周期后超过 FCC 和剩余容量、这是否合理?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您对 TRM 的反馈。 我将提交一个 TT。

    您是否可以要求客户提供日志文件?

    我还必须检查这些参数的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qmax 超过 FCC 是很正常的。

    Qmax 传递的 Q 只是一个寄存器、用于跟踪用于 Qmax 更新的传递 Q。