This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:基于 Excel 的安装指南不能保存我的输入!

Guru**** 2521750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905463/bq25155-excel-based-setup-guide-doesn-t-save-my-inputs

器件型号:BQ25155

我尝试使用基于 Excel 的 BQ25155安装指南工具、但没有成功。  我打开它、取消保护其中一个选项卡、编辑要更改的字段、保存文件并将其关闭。  当我重新打开文件时、字段将重置为默认值。  还有人有这个问题吗?

谢谢、
Scott

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    该工具始终会在启动时重置为默认值。

    您必须通过生成.txt 文件来保存设置、然后将.txt 文件导入该工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    这是很好的了解--从说明中不清楚这是必要的。  我尝试过此操作、保存文本文件不起作用。  当我单击"生成.txt 文件"按钮时、就好像 Excel 一直在等待某个文件。  我没有出现对话框询问我保存文件的位置、当我单击 Excel 中的任何位置时、系统会向我发出哔声。  我必须强制 Excel 退出。  与 PC 相比、此电子表格是否可能未设置为在 Mac 上的 Excel 中正常工作?  

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mac 上的工具似乎存在问题。 您可以在 PC 上尝试此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有安装 Excel 的 PC、因此我必须尝试其他方法。

    谢谢、
    Scott