This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:驱动输出引脚的波形异常

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903984/lm5021-the-waveform-of-drive-output-pin-is-abnormal

器件型号:LM5021

开关电源: 85~265VAC 输入 ,12V 5A 60W 输出,f=132kHz。

驱动输出引脚的波形异常,上升沿和下降沿的时间非常长,最长为1us。 数据表的数据为25ns 和10ns。  

不要连接驱动引脚的跟随电路, 测量波形,它是相同的,没有改进。  

波形如下: C2驱动波形。  

希望尽快收到回复。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    栅极 DRV 上有多少电容负载?  

    您使用 LM5021驾驶什么?  波形看起来不像 FET。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

     行驶回路如下所示:  

    测量点波形位于 R11的左侧。

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动器能够驱动0.7A。  您在输出端测量的波形。  如果您要在左侧测量、我希望波形在50ns 左右快速 。

    我正在查看您的原理图、我想知道 Q4是否会加载 VCC 以阻止栅极驱动器正常运行。  您能否移除 D5并将 Q5底座接地并重新采集波形?

    请注意、VCC 电容器需要至少是所驱动栅极电容的10倍。  我不确定为什么您没有将输出连接到 Q6和 Q7的基极?

    此致、

    Mike