This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:使用 MAX16051 (电源序列发生器 IC)进行 INH 控制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606, LMZ30604, LMZ31710, UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905097/lmz30606-inh-control-using-max16051-power-sequencer-ic

器件型号:LMZ30606
主题中讨论的其他器件: LMZ30604LMZ31710UCD9081UCD9090A

尊敬的先生/女士:

我想了解一下如何使用 MAX16051器 件来控制 LMZ30606 (数量1)和 LMZ30604 (数量4)的 INH 引脚。

电源树:

电路板输入12VDC --> LMZ31710 --> 5VDC --> LMZ30606 (数量1)(1V)

     ---- > LMZ30604 (数量 4)(1V、1.2V、1.8V 和3.3V)

MAX16051用作序列发生器 IC、由5VDC 电源供电。

注意:LMZ31710的 INH 引脚保持开路。

OUT[1-5](开漏)引脚能否直接连接到上述器件的 INH 引脚? 由于 INH 引脚具有内部上拉电阻以及任何电源故障或断电序列、OUT[1-5]引脚可以下拉至接地、我希望此操作将禁用输出 LMZ30606和 LMZ30604。 加电时、OUT 引脚进入高阻抗状态。

注意:我没有将任何外部上拉电阻器连接到 MAX16051器件的 OUT 引脚。 我仅依赖于内部拉电阻器。

此外、我还随附了 MAX16051数据表。 请仔细阅读随附的数据表并提供您的评论。

此致、  

Eashware2e.ti.com/.../MAX16050_2D00_MAX16051.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar、

    LMZ 器件的 EN 需要开漏下拉电阻、而 Maxim 器件则表示它具有开漏输出。  您的方法应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    感谢你的答复。 我将使用 Maxim IC 完成设计。 在这种情况下、是否有任何 TI 应用手册介绍了如何为 INH 引脚下拉或示例电路选择合适的 MOSFET。 如果有,请与我们分享。

    此致、

    Eashwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar、

    这是您需要的内容吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eshwar

    TI 还提供从8通道到32通道的各种序列发生器解决方案。  它 提供更多通道、IO、功能(看门狗、布尔逻辑、故障日志、 裕量调节)比 MAX16051高。

    最接近的是 UCD9081或 UCD9090A。 这是您感兴趣的吗?

    此致

    Yihe