This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:4.38V 标称部件的上升阈值意外过高

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953549/tlv803-unexpectedly-high-rising-threshold-for-4-38v-nominal-part

器件型号:TLV803

我在同一批次的多个 TLV803MDBZR 器件中看到上升阈值约为5.04V。  下降阈值约为4.27V、在数据表的容差范围内。  遗憾的是、5.04V 对于我们的系统电源而言过高。  根据数据表、该器 件的迟滞典型值应为60mV、但我看不到最大规格另一个线程表示最大上升阈值应更类似于4.54V。  在任何情况下、我都不会期望 VIT+这么高。  这些器件是否有缺陷、或者这是否是 TLV803M 的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    您是否可以与我分享原理图?  这些测量值是否来自 EVM 板?  这些价值观对我来说毫无意义。  下降阈值应约为4.38V。  如果您测量的是4.27V、则超出规格最小范围。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     它不是 EVM 板。  以下是原理图中的相关位:

    现在、我将使用+5V 的实验室电源。  其输出电压分辨率为10mV。  当 I step 从5.03到5.04时、输出变为高电平;当 I step 从4.28到4.27时、输出变为低电平。  阈值是可重复的。  数据表显示了低向阈值的范围4.28 ~ 4.48、但我看不到高向阈值的值。  在任何情况下、都是高于5V 的高电平阈值导致系统出现问题、因为产品的实际电源为5.0V 标称值、通常为1%低电平。  我的理解是、高电平阈值仍应明显小于5V。  我在 TLV803的引脚上测量了电压、并在实验室电源上看到了相同的电压、因此我不认为电路中的任何其他元件会使复位信号保持活动状态。  LDO_ENABLE 连接到三个输入为+5V 的 LDO 稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    高电平阈值为(VIT-)+(VHYS)= 4.38V + 60mV = 4.48V (使用典型值)。  所有 LDO_ENABLE 输入是否均为高阻抗?  如果您可以帮个忙、是否可以移除 R806并重复测量?  我想确保没有任何下游因素影响测量。  从原理图的外观来看、一切看起来都是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    您是否可以拍摄一些示波器照片并验证直流节点电压?  谢谢、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    如果您不介意、可以关闭这个线程吗?  我正在与从事该项目的 FAE 合作。  谢谢!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。

     最后、事实证明该部件实际上在 VTH+和 VTH-的预期范围内工作。  问题在于、当额外的 LDO 稳压器由于浪涌电流而开启时、输入电压会下降。  该骤降会足够快地产生新的复位脉冲、以至于该骤降不会影响直流测量。  在示波器上、很明显、LDO_ENABLE 输出每200ms 左右短暂变为高电平。  仅当电源在5V 以上启动时、此下降值才高于低电平阈值、从而使 LDO_ENABLE 变为高电平并保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    我很高兴听到您发现了您的问题。  祝您的项目顺利!