This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:不稳定行为

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905386/lm3410-unstable-behaviour

器件型号:LM3410

您好!

我们的行为不稳定。 电流会振荡。 如果我们有调光、就会发生这种情况。 根据数据表、LM3410具有一些内部补偿。 但是、这没有记录在案。

是否有一些引导线或规则可以实现稳定的操作?

此致

米歇尔

e2e.ti.com/.../47562.schematic.pdfe2e.ti.com/.../backlight_5F00_current_5F00_unstable.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    输出上的电容基本上超过0.47uF 或更高。

    这种情况的输入电压是多少?

    输入电压是否稳定?  LED 是否靠近驱动器电路的输出?

    您可以尝试将 R762更改为100欧姆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    感谢您的快速回答。

    该问题在3.5V 至4V 之间的任何电压下发生。

    输入电压稳定、但由于转换器的脉冲电流、纹波为100mV。 (我们有一个锂离子电池+ 500µF μ F 陶瓷电容器)

    输出电容(4.7µF μ F)靠近 LM3410。 LED 位于10cm 处(显示模块内部)。

    我已经尝试将 R762更改为100欧姆和0欧姆。 不变。

    我真正需要的是对 LM3410周围设计的稳定性以及如何计算相补角进行理论分析。

    SPICE 模型也很有用。

    此致

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    遗憾的是、我们没有该器件的 SPICE 模型。  如果您有一种扫描环路的方法、则可以在 R762上执行此操作。

    您也可以搜索 e2e 论坛。  有一篇文章介绍了如何增加输出电容器以及可能向 fb 引脚添加一些电容。

    您是否尝试过更大的电感器值、我注意到您正在使用 LM3410 "Y"器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    增加电感对我们来说是一个问题、因为我们在高于15KHz 的频率下使用调光输入(以避免可闻噪声)。

    因此、如果电感+输出电容器过高、则由于上升时间过长、调光无法工作。

    当然、我可以轻扫环路、但最好是在 IC 中提供一些有关"内部环路补偿"的信息、或者更好地提供一些理论信息的注释。

    此致

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有该信息。  您是否考虑过"X"部分?

    此致、