主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
一个.dffs 类型的文件、用于 通过 I2C 进行更新、在更新之前 I2C 传输正常、更新后很可能是 NG、 I2C 传输始终 没有 ACK。
然后、只能拆下 并 焊接新的 BQ27520-G4芯片。 请问可以避免这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一个.dffs 类型的文件、用于 通过 I2C 进行更新、在更新之前 I2C 传输正常、更新后很可能是 NG、 I2C 传输始终 没有 ACK。
然后、只能拆下 并 焊接新的 BQ27520-G4芯片。 请问可以避免这个问题吗?
首先、我建议您使用 bqStudio 再次下载 df.fs 文件、并且可以恢复器件。
此外、我假设您使用以下应用手册中提到的 C 代码对 df.fs 进行编程。
http://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf
我建议您使用100kHz 或更低的 i2c 时钟速度。
Andy