This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:使能引脚阈值电势差

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905415/lm3881-enable-pin-threshold-potential-discrepancy

器件型号:LM3881

您好!

我注意到 LM3881数据表中存在潜在差异。

在第6.5节的 ECT 中、在"ENABLE PIN"部分中、阈值保证在1.0至1.5V 范围内、典型值为1.22V。

在图3中、阈值与温度的关系范围为1.230V 到1.209V

第7.3.2节提供了一些见解、比较器的反相输入连接到带隙基准电压。

我的理解是 ECT 中的值包括零件间差异、或者只是一个拼写错误。

请告诉我哪一个是正确的解释。

此致、

弗拉基米尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两者都正确。

    第6.5节是与 器件不同的变化。 图3是单个器件的值。

    此致

    Yihe